This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:目标已断开连接

Guru**** 2931950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179006/tms320f28386s-targets-disconnected

器件型号:TMS320F28386S

我设法打破了我的许多项目。 之前我会单击绿色虫子、然后它们会进行编译、构建和加载。 现在、它们已断开连接、我必须手动连接它们并手动加载它们。 我必须无意中更改了设置、但在工程属性中看不到任何明显的内容。

这可能与某些工程在某个位置具有 syscfg 文件并将其删除相关。

谢谢、

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请看一下该项目。 应该有一个目标配置文件夹。 请确保 CCXML 文件之一处于活动状态。 如果未激活、则右键单击它并选择"设置激活"。 现在、如果您按下错误图标、它应该会执行您提到的所有操作。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置处于活动状态、右侧处理器和右侧调试器也处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请打开 您的项目设置

    从左侧窗格中选择"CCS Generation"、然后 请验证是否 已选中自动目标配置。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标配置文件的左窗格? 如果是这样、我的看起来就不像这样。 我们使用 CCS11。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我不够清楚。 选择项目、右键单击、然后选择"显示构建设置..."

    然后在左侧面板上选择"CCS Generation"、然后在正确的大小上、确保选中了如图所示的复选框。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾戈! 现在的问题是如何取消选中它? 我必须有脂肪指法或脂肪-克莱(?) 它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴它解决了您的问题。 现在关闭线程。