This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何将电机参数识别功能添加到 instaSPIN-FOC 软件的 lab11中?

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1178718/tms320f28027f-how-to-add-motor-parameter-identification-function-to-lab11-of-instaspin-foc-software

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

大家好、

我使用 TMS320F28027F 开发永磁同步电机的驱动器。 我在 instaSPIN-FOC 软件中不使用 Ctrl_Obj、我需要识别电机参数。

instaSPIN-FOC 软件的 lab11中没有电机识别功能。 请告诉我 如何将 lab2中的电机识别功能移植到 lab11? 是否有任何例程或引用?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法直接根据 lab11添加电机识别、因为该 lab11不使用 lab02中所用电机识别所需的 CTTL (控制器)对象。 因此、您必须将用于电机识别的 CTRL 对象添加为 lab2。

    目前、没有此参考、并且不会更新 motorWare 以添加任何功能。  

    用户可以使用较新的 C2000器件、如 F28002x、F280013x、电机控制 SDK 中的 InstaSPIN-FOC 示例可支持电机识别并在单个项目中运行。