This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:无法打开头文件。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1179051/tms320f28386s-cannot-open-header-file

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

当我尝试构建 flash_kernel_C28x_dual_ex1_c28x1时、许多文件会发生此错误:

"C:/work/flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1/flash_kernel_c28x_dual_ex1_erase_cpu1.h、第48行:致命错误#1965:无法打开源文件"flash_programming_f2838x_C28x.h"

我从 C28x 复制了该文件并将其放入其中

C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\F28386示例\C28x_dual\flash_kernel

找到并清理了项目所需的其他头文件、如 f2838x_kernel_commands_cpu1.h。 还是不去了。

感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我们已将该主题分配给闪存专家。 请在周一之前回复。

    Santosh、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我认为这不仅仅是一个常规配置/制造问题、而是一个闪存问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我同意、我们的团队将与您联系。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过添加进行了强力修复

    C:\ti\c2000Ware_4_01_00_00\driverlib\f2838x\F28386示例\C28x_dual\flash_kernel

    添加了"Includ"选项。

    Project > Properties > Build > Arm Compiler > Include Options