This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023C:任何方法来"重新 arm & quot;QEP 接受"new"First-index 脉冲?

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176990/tms320f280023c-any-way-to-re-arm-the-qep-to-accept-a-new-first-index-pulse

器件型号:TMS320F280023C

您好!

 对于我们的系统、在我们实际需要获取第一个索引之前、电机最初可能会"跳转"(并可能触发"第一个索引"事件)。  也就是说、我们需要在"消隐周期"之后添加第一个索引。

我们使用此代码尝试重新启用触发:

               eQEP_clearStatus (MOTOR_QEP_BASE、eQEP_STS_1ST_IDX_FLAG);

但它似乎只是清除状态位、而不是真正重新布设系统以锁定下一个实际的索引脉冲。

是否有办法使其完全清除第一个索引状态、以便重新设置下一个索引脉冲上的位?

下面是其余的初始化代码(从.syscfg 创建):

void eQEP_init(){
   //MOTOR_QEP 初始化
      
   eQEP_SourceSelect SOURCE_MOTOR_QEP =
   {
      eQEP_SOURCE _DEVICE_PIN、      // eQEPA 源
      eQEP_SOURCE _DEVICE_PIN、      // eQEPB 源
      eQEP_SOURC_DEVICE_PIN、    // eQEP 索引源
   };
   //选择 eQEPA/B/I 信号源
   eQEP_selectSource (MOTOR_QEP_BASE、SOURGE_MOTOR_QEP);
   //设置 eQEP 模块的选通输入源。
   eQEP_setStrobeSource (MOTOR_QEP_BASE、eQEP_STROBE_From_GPIO);
   //设置 eQEP 模块输入信号的极性。
   eQEP_setInputPolarity (MOTOR_QEP_BASE、false、false、true、false);
   //配置 eQEP 模块的正交解码器单元。
   eQEP_setDecoderConfig (MOTOR_QEP_BASE、(eQEP_CONFIG_QUICUCATE | eQEP_CONFIG_2X_RESULATION | eQEP_CONFIG_NO_SWAP | eQEP_CONFIG_IGATE_DISABLE));
   //设置 eQEP 模块的仿真模式。
   eQEP_setEmulationMode (MOTOR_QEP_BASE、eQEP_EMULATIONMODE_RUNFREE);
   //配置 eQEP 模块位置计数器单元。
   eQEP_setPositionCounterConfig (MOTOR_QEP_BASE、eQEP_POSITION_RESET_1ST_IDX、65535U);
   //设置当前编码器位置。
   eQEP_setPosition (MOTOR_QEP_BASE、0U);
   //禁用 eQEP 模块单元计时器。
   eQEP_disableUnitTimer (MOTOR_QEP_BASE);
   //禁用 eQEP 模块看门狗计时器。
   eQEP_disableWatchdog (MOTOR_QEP_BASE);
   //配置可锁存位置计数的正交模式。
   eQEP_setLatchMode (MOTOR_QEP_BASE、(eQEP_LATCH_CNT_READ_BY_CPU|eQEP_LATCH_RISE_STROBE | eQEP_LATCH_SW_ING_MARGER);
   //设置正交模式适配器(QMA)模块模式。
   eQEP_setQMAModuleMode (MOTOR_QEP_BASE、eQEP_QMA_MODE_BYPASS);
   //在索引期间禁用方向更改
   eQEP_disableDirectionChangeDuringIndex (MOTOR_QEP_BASE);
   //配置位置计数器的初始化模式。
   eQEP_setPositionInitMode (MOTOR_QEP_BASE、(eQEP_INIT_FALLING_INDEX));
   //设置编码器位置计数器的软件初始化。
   eQEP_setSWPositionInit (MOTOR_QEP_BASE、TRUE);
   //设置编码器位置计数器的初始值。
   eQEP_setInitialPosition (MOTOR_QEP_BASE、0U);
   //启用 eQEP 模块。
   eQEP_enableModule (MOTOR_QEP_BASE);

谢谢、

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否在其中提供包含 eQEP 配置的.syscfg? 这将更容易了解 eQEP 的确切配置方式。  

    [引用 userid="196413" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1176990/tms320f280023c-any-way-to-re-arm-the-qep-to-accept-a-new-first-index-pulse "]对于我们的系统、电机最初可能会"跳转"[/quot]

    这是您的系统和电机"物理跳跃"固有的现象、还是电机和器件之间的连接问题导致的? 重置状态不会自动重新提示第一个索引标志。 我认为、您可以选择在检测到其中一个不需要的跳转时使用 QPEN 位重置 eQEP 外设

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。  我将附加.syscfg 文件以供您查看。

    关于电机"跳转"、这在 PWM 首次打开时发生(电机上没有角度传感器)、根据上次使用电机的位置、初始磁场角度可能与实际电机极点角度不同。   然后、我们旋转磁场一圈、使电机与磁场同步、然后在检测到索引时、我们知道电机极点方向。  但这通常会导致初始跳转、从而错误地触发"第一索引"标志。   也许有更好的方法?

    关于 QPEN、根据我们的测试、这似乎不起作用、我们甚至尝试在最初保持 QEP 禁用状态、仅   在第一季度转弯后(通过 eQEP_enableModule (MOTOR_QEP_BASE)启用 QEP;)、但似乎即使模块被禁用、它仍会锁存"第一个索引"。

    /**
     * These arguments were used when this file was generated. They will be automatically applied on subsequent loads
     * via the GUI or CLI. Run CLI with '--help' for additional information on how to override these arguments.
     * @cliArgs --device "F28002x" --package "80QFP" --part "F28002x_80QFP" --product "C2000WARE@3.01.00.00"
     * @versions {"tool":"1.12.0+2406"}
     */
    
    /**
     * Import the modules used in this configuration.
     */
    const adc             = scripting.addModule("/driverlib/adc.js", {}, false);
    const adc1            = adc.addInstance();
    const analog          = scripting.addModule("/driverlib/analog.js", {}, false);
    const analog1         = analog.addInstance();
    const asysctl         = scripting.addModule("/driverlib/asysctl.js");
    const clb             = scripting.addModule("/driverlib/clb.js", {}, false);
    const clb1            = clb.addInstance();
    const clb2            = clb.addInstance();
    const clb_inputxbar   = scripting.addModule("/driverlib/clb_inputxbar.js", {}, false);
    const clb_inputxbar1  = clb_inputxbar.addInstance();
    const clb_outputxbar  = scripting.addModule("/driverlib/clb_outputxbar.js", {}, false);
    const clb_outputxbar1 = clb_outputxbar.addInstance();
    const clb_outputxbar2 = clb_outputxbar.addInstance();
    const cmpss           = scripting.addModule("/driverlib/cmpss.js", {}, false);
    const cmpss1          = cmpss.addInstance();
    const cputimer        = scripting.addModule("/driverlib/cputimer.js", {}, false);
    const cputimer1       = cputimer.addInstance();
    const epwm            = scripting.addModule("/driverlib/epwm.js", {}, false);
    const epwm1           = epwm.addInstance();
    const epwm2           = epwm.addInstance();
    const epwm3           = epwm.addInstance();
    const eqep            = scripting.addModule("/driverlib/eqep.js", {}, false);
    const eqep1           = eqep.addInstance();
    const gpio            = scripting.addModule("/driverlib/gpio.js", {}, false);
    const gpio1           = gpio.addInstance();
    const gpio2           = gpio.addInstance();
    const gpio3           = gpio.addInstance();
    const gpio4           = gpio.addInstance();
    const gpio5           = gpio.addInstance();
    const gpio6           = gpio.addInstance();
    const gpio7           = gpio.addInstance();
    const gpio8           = gpio.addInstance();
    const gpio9           = gpio.addInstance();
    const gpio10          = gpio.addInstance();
    const gpio11          = gpio.addInstance();
    const gpio12          = gpio.addInstance();
    const gpio13          = gpio.addInstance();
    const gpio14          = gpio.addInstance();
    const gpio15          = gpio.addInstance();
    const lin             = scripting.addModule("/driverlib/lin.js", {}, false);
    const lin1            = lin.addInstance();
    const outputxbar      = scripting.addModule("/driverlib/outputxbar.js", {}, false);
    const outputxbar1     = outputxbar.addInstance();
    const outputxbar2     = outputxbar.addInstance();
    const sci             = scripting.addModule("/driverlib/sci.js", {}, false);
    const sci1            = sci.addInstance();
    const spi             = scripting.addModule("/driverlib/spi.js", {}, false);
    const spi1            = spi.addInstance();
    const spi2            = spi.addInstance();
    const TILE            = scripting.addModule("/utilities/clb_tool/clb_syscfg/source/TILE", {}, false);
    const TILE1           = TILE.addInstance();
    const TILE2           = TILE.addInstance();
    
    /**
     * Write custom configuration values to the imported modules.
     */
    adc1.$name               = "ADC_InstanceA";
    adc1.enabledSOCs         = ["ADC_SOC_NUMBER0","ADC_SOC_NUMBER1","ADC_SOC_NUMBER2","ADC_SOC_NUMBER3","ADC_SOC_NUMBER4"];
    adc1.soc0Trigger         = "ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA";
    adc1.soc1Channel         = "ADC_CH_ADCIN1";
    adc1.soc1Trigger         = "ADC_TRIGGER_EPWM2_SOCA";
    adc1.soc2Channel         = "ADC_CH_ADCIN2";
    adc1.soc2Trigger         = "ADC_TRIGGER_EPWM4_SOCA";
    adc1.soc3Channel         = "ADC_CH_ADCIN5";
    adc1.soc4Channel         = "ADC_CH_ADCIN6";
    adc1.useInterrupts       = false;
    adc1.socHighPriorityMode = "ADC_PRI_THRU_SOC2_HIPRI";
    
    asysctl.analogReference        = "INTERNAL";
    asysctl.analogReferenceVoltage = "1P65";
    
    clb1.attachTile                = true;
    clb1.enableCLB                 = true;
    clb1.initTile                  = true;
    clb1.$name                     = "BISS_RA_CLB";
    clb1.clken                     = true;
    clb1.localConfigCLB_IN0        = "CLB_LOCAL_IN_MUX_CLB_PSCLK";
    clb1.localConfigCLB_IN1        = "CLB_LOCAL_IN_MUX_INPUT1";
    clb1.globalConfigCLB_IN0       = "CLB_GLOBAL_IN_MUX_CLB_AUXSIG0";
    clb1.inputTypeCLB_IN0          = "LOCAL";
    clb1.globalConfigCLB_IN1       = "CLB_GLOBAL_IN_MUX_CLB_AUXSIG4";
    clb1.strb                      = true;
    clb1.inputTypeCLB_IN1          = "LOCAL";
    clb1.inputsUsed                = ["CLB_IN0","CLB_IN1","CLB_IN2","CLB_IN3"];
    clb1.gpStartValueConfigCLB_IN3 = 1;
    clb1.prescale                  = 256;
    clb1.tap                       = 7;
    
    clb2.clbBase    = "CLB2_BASE";
    clb2.attachTile = true;
    clb2.initTile   = true;
    clb2.$name      = "the_other_CLB";
    
    clb_inputxbar1.CLB_INPUTXBAR1Gpio = "GPIO17";
    clb_inputxbar1.CLB_INPUTXBAR1Lock = true;
    clb_inputxbar1.inputsUsed         = ["CLB_INPUTXBAR1Gpio"];
    clb_inputxbar1.$name              = "BiSS_Data_In";
    
    clb_outputxbar1.muxesUsed                                = ["XBAR_MUX03"];
    clb_outputxbar1.$name                                    = "Biss_Debug_try2_not_works";
    clb_outputxbar1.clb_outputxbar.$assign                   = "CLB_OUTPUTXBAR1";
    clb_outputxbar1.clb_outputxbar.clb_outputxbarPin.$assign = "ball.51";
    
    clb_outputxbar2.$name                                    = "BiSS_Debug_Try3_Works";
    clb_outputxbar2.muxesUsed                                = ["XBAR_MUX03"];
    clb_outputxbar2.clb_outputxbar.$assign                   = "CLB_OUTPUTXBAR4";
    clb_outputxbar2.clb_outputxbar.clb_outputxbarPin.$assign = "ball.73";
    
    cmpss1.$name = "myCMPSS0";
    
    adc1.analog                             = analog1;
    cmpss1.analog                           = analog1;
    analog1.$name                           = "Analog_PinMuxforA";
    analog1.analog.$assign                  = "ANALOG";
    analog1.analog["a0/c15Pin"].$assign     = "ball.19";
    analog1.analog.a1Pin.$assign            = "ball.18";
    analog1.analog["a10/c10Pin"].$assign    = "ball.29";
    analog1.analog["a11/c0Pin"].$assign     = "ball.16";
    analog1.analog["a12/c1Pin"].$assign     = "ball.22";
    analog1.analog["a14/c4Pin"].$assign     = "ball.15";
    analog1.analog["a15/c7Pin"].$assign     = "ball.14";
    analog1.analog["a2/c9Pin"].$assign      = "ball.13";
    analog1.analog["a3/c5/vdacPin"].$assign = "ball.12";
    analog1.analog["a4/c14Pin"].$assign     = "ball.27";
    analog1.analog["a5/c2Pin"].$assign      = "ball.17";
    analog1.analog.a6Pin.$assign            = "ball.10";
    analog1.analog["a7/c3Pin"].$assign      = "ball.23";
    analog1.analog["a8/c11Pin"].$assign     = "ball.24";
    analog1.analog["a9/c8Pin"].$assign      = "ball.28";
    analog1.analog.c6Pin.$assign            = "ball.11";
    
    cputimer1.$name              = "motionTickTimer";
    cputimer1.emulationMode      = "CPUTIMER_EMULATIONMODE_RUNFREE";
    cputimer1.enableInterrupt    = true;
    cputimer1.registerInterrupts = true;
    cputimer1.startTimer         = true;
    cputimer1.timerPeriod        = 30000;
    
    epwm1.$name                  = "motorPWM1_U";
    epwm1.epwm.$assign           = "EPWM1";
    epwm1.epwm.epwm_aPin.$assign = "ball.63";
    epwm1.epwm.epwm_bPin.$assign = "ball.62";
    
    epwm2.$name                  = "motorPWM2_V";
    epwm2.epwm.$assign           = "EPWM2";
    epwm2.epwm.epwm_aPin.$assign = "ball.61";
    epwm2.epwm.epwm_bPin.$assign = "ball.60";
    
    epwm3.$name                  = "motorPWM4_W";
    epwm3.epwm.$assign           = "EPWM4";
    epwm3.epwm.epwm_aPin.$assign = "ball.67";
    epwm3.epwm.epwm_bPin.$assign = "ball.65";
    
    eqep1.$name                       = "motor_QEP";
    eqep1.emulationMode               = "EQEP_EMULATIONMODE_RUNFREE";
    eqep1.positionCounterMax          = 65535;
    eqep1.positionCounterMode         = "EQEP_POSITION_RESET_1ST_IDX";
    eqep1.inputPolarity               = ["invertIndex"];
    eqep1.latchIndexPosition          = "EQEP_LATCH_SW_INDEX_MARKER";
    eqep1.swPositionInit              = true;
    eqep1.useInterrupts               = false;
    eqep1.positionIndexEvents         = "EQEP_INIT_FALLING_INDEX";
    eqep1.enableModule                = true;
    eqep1.eqep.$assign                = "EQEP1";
    eqep1.eqep.eqep_aPin.$assign      = "ball.69";
    eqep1.eqep.eqep_bPin.$assign      = "ball.46";
    eqep1.eqep.eqep_strobePin.$assign = "ball.58";
    eqep1.eqep.eqep_indexPin.$assign  = "ball.54";
    
    gpio1.direction       = "GPIO_DIR_MODE_OUT";
    gpio1.qualMode        = "GPIO_QUAL_ASYNC";
    gpio1.$name           = "Blinky_LED";
    gpio1.gpioPin.$assign = "ball.2";
    
    gpio2.direction       = "GPIO_DIR_MODE_OUT";
    gpio2.$name           = "FrontStatus_LED";
    gpio2.gpioPin.$assign = "ball.77";
    
    gpio3.$name             = "dbgFlag1";
    gpio3.direction         = "GPIO_DIR_MODE_OUT";
    gpio3.qualMode          = "GPIO_QUAL_ASYNC";
    gpio3.writeInitialValue = true;
    gpio3.gpioPin.$assign   = "ball.6";
    
    gpio4.$name             = "motor_gatesel0";
    gpio4.writeInitialValue = true;
    gpio4.gpioPin.$assign   = "ball.74";
    
    gpio5.$name             = "motor_gatesel1";
    gpio5.writeInitialValue = true;
    gpio5.gpioPin.$assign   = "ball.75";
    
    gpio6.$name           = "motor_fault";
    gpio6.gpioPin.$assign = "ball.68";
    
    gpio7.$name             = "motor_enable";
    gpio7.direction         = "GPIO_DIR_MODE_OUT";
    gpio7.writeInitialValue = true;
    gpio7.gpioPin.$assign   = "ball.66";
    
    gpio8.$name             = "motor_gain_sel";
    gpio8.direction         = "GPIO_DIR_MODE_OUT";
    gpio8.writeInitialValue = true;
    gpio8.gpioPin.$assign   = "ball.64";
    
    gpio9.$name           = "jtag_TDI";
    gpio9.gpioPin.$assign = "ball.48";
    
    gpio10.$name           = "boot_mode_sel0_gpio32";
    gpio10.gpioPin.$assign = "ball.49";
    
    gpio11.$name           = "boot_mode_sel1_gpio24";
    gpio11.gpioPin.$assign = "ball.41";
    
    gpio12.$name           = "Sam_Flag1";
    gpio12.gpioPin.$assign = "ball.42";
    
    gpio13.$name           = "Sam_Flag2";
    gpio13.gpioPin.$assign = "ball.43";
    
    gpio14.$name           = "Joystick_Button_In";
    gpio14.gpioPin.$assign = "ball.59";
    
    gpio15.$name           = "AxisID";
    gpio15.gpioPin.$assign = "ball.38";
    
    lin1.$name                 = "DbgSerial";
    lin1.lin.$assign           = "LINB";
    lin1.lin.lin_rxPin.$assign = "ball.35";
    lin1.lin.lin_txPin.$assign = "ball.36";
    
    outputxbar1.muxesUsed                        = ["XBAR_MUX01"];
    outputxbar1.mux1Config                       = "XBAR_OUT_MUX01_CLB1_OUT4";
    outputxbar1.$name                            = "CLB_Biss_Clk_Out";
    outputxbar1.outputxbar.$assign               = "OUTPUTXBAR4";
    outputxbar1.outputxbar.outputxbarPin.$assign = "ball.78";
    
    outputxbar2.mux1Config                       = "XBAR_OUT_MUX01_CLB1_OUT4";
    outputxbar2.$name                            = "CLB_BiSS_Debug_Out";
    outputxbar2.muxesUsed                        = ["XBAR_MUX03"];
    outputxbar2.mux3Config                       = "XBAR_OUT_MUX03_CLB1_OUT5";
    outputxbar2.outputxbar.$assign               = "OUTPUTXBAR5";
    outputxbar2.outputxbar.outputxbarPin.$assign = "ball.57";
    
    sci1.useFifo               = false;
    sci1.useInterrupts         = false;
    sci1.$name                 = "Sam_SCI";
    sci1.baudRates             = 38400;
    sci1.sci.$assign           = "SCIA";
    sci1.sci.sci_rxPin.$assign = "ball.4";
    sci1.sci.sci_txPin.$assign = "ball.3";
    
    spi1.useFifo                 = false;
    spi1.useInterrupts           = false;
    spi1.mode                    = "SPI_MODE_MASTER";
    spi1.bitRate                 = 2500000;
    spi1.$name                   = "H_bridge_SPI";
    spi1.spi.$assign             = "SPIA";
    spi1.spi.spi_simoPin.$assign = "ball.39";
    spi1.spi.spi_somiPin.$assign = "ball.76";
    spi1.spi.spi_clkPin.$assign  = "ball.50";
    spi1.spi.spi_stePin.$assign  = "ball.37";
    
    spi2.$name                   = "BiSS_SPI";
    spi2.bitRate                 = 1200000;
    spi2.spi.$assign             = "SPIB";
    spi2.spi.spi_simoPin.$assign = "ball.1";
    spi2.spi.spi_somiPin.$assign = "ball.80";
    spi2.spi.spi_clkPin.$assign  = "ball.79";
    spi2.spi.spi_stePin.$assign  = "ball.44";
    
    clb1.tile                       = TILE1;
    TILE1.$name                     = "BISS_RA_TILE";
    TILE1.BOUNDARY.$name            = "BOUNDARY0";
    TILE1.BOUNDARY.in_sync0         = true;
    TILE1.BOUNDARY.in0              = "squareWave";
    TILE1.BOUNDARY.in_period0       = 32;
    TILE1.BOUNDARY.in_duty0         = 16;
    TILE1.BOUNDARY.in1              = "1";
    TILE1.BOUNDARY.in2              = "squareWave";
    TILE1.BOUNDARY.in_repeat_count2 = 2;
    TILE1.LUT_0.$name               = "LUT_0";
    TILE1.LUT_0.i0                  = "BOUNDARY.in3";
    TILE1.LUT_0.i1                  = "COUNTER_0.count_match2";
    TILE1.LUT_0.eqn                 = "i0 | i1";
    TILE1.LUT_1.$name               = "LUT_1";
    TILE1.LUT_1.i1                  = "BOUNDARY.in0";
    TILE1.LUT_1.i0                  = "COUNTER_2.count_match2";
    TILE1.LUT_1.i2                  = "BOUNDARY.in2";
    TILE1.LUT_1.eqn                 = "i1 | (~ i0)";
    TILE1.LUT_2.$name               = "LUT_2";
    TILE1.LUT_2.i0                  = "FSM_1.OUT";
    TILE1.LUT_2.i1                  = "LUT_1.OUT";
    TILE1.LUT_2.eqn                 = "~i1";
    TILE1.FSM_0.$name               = "FSM_0";
    TILE1.FSM_1.$name               = "FSM_1";
    TILE1.FSM_1.eqn_out             = "s0 & (~e0)";
    TILE1.FSM_1.eqn_s0              = "e0";
    TILE1.FSM_1.eqn_s1              = "0";
    TILE1.FSM_1.e0                  = "LUT_1.OUT";
    TILE1.FSM_2.$name               = "FSM_2";
    TILE1.FSM_2.e0                  = "LUT_1.OUT";
    TILE1.FSM_2.e1                  = "BOUNDARY.in1";
    TILE1.FSM_2.eqn_out             = "e1";
    TILE1.COUNTER_0.$name           = "COUNTER_0";
    TILE1.COUNTER_0.action          = "Add";
    TILE1.COUNTER_0.event           = "LUT_2.OUT";
    TILE1.COUNTER_0.event_load_val  = "1";
    TILE1.COUNTER_0.reset           = "BOUNDARY.in3";
    TILE1.COUNTER_0.match1_val      = "32";
    TILE1.COUNTER_0.match2_val      = "44";
    TILE1.COUNTER_1.$name           = "COUNTER_1";
    TILE1.COUNTER_1.action          = "Shift Right";
    TILE1.COUNTER_1.match1_tap_sel  = 31;
    TILE1.COUNTER_1.event_load_val  = "1";
    TILE1.COUNTER_1.serializer_en   = true;
    TILE1.COUNTER_1.mode1           = "1";
    TILE1.COUNTER_1.mode0           = "FSM_1.OUT";
    TILE1.COUNTER_1.reset           = "BOUNDARY.in3";
    TILE1.COUNTER_1.event           = "BOUNDARY.in1";
    TILE1.COUNTER_2.$name           = "COUNTER_2";
    TILE1.COUNTER_2.event           = "BOUNDARY.in2";
    TILE1.COUNTER_2.action          = "Load";
    TILE1.COUNTER_2.match1_val      = "42";
    TILE1.COUNTER_2.match2_val      = "42";
    TILE1.COUNTER_2.event_load_val  = "42";
    TILE1.COUNTER_2.reset           = "LUT_0.OUT";
    TILE1.OUTLUT_0.$name            = "OUTLUT_0";
    TILE1.OUTLUT_0.eqn              = "0";
    TILE1.OUTLUT_1.$name            = "OUTLUT_1";
    TILE1.OUTLUT_1.eqn              = "1";
    TILE1.OUTLUT_2.$name            = "OUTLUT_2";
    TILE1.OUTLUT_2.eqn              = "1";
    TILE1.OUTLUT_3.$name            = "OUTLUT_3";
    TILE1.OUTLUT_3.eqn              = "i0";
    TILE1.OUTLUT_3.i0               = "BOUNDARY.in2";
    TILE1.OUTLUT_4.$name            = "OUTLUT_4";
    TILE1.OUTLUT_4.i0               = "LUT_1.OUT";
    TILE1.OUTLUT_4.eqn              = "i0";
    TILE1.OUTLUT_5.$name            = "OUTLUT_5";
    TILE1.OUTLUT_5.eqn              = "i0";
    TILE1.OUTLUT_5.i0               = "FSM_1.OUT";
    TILE1.OUTLUT_6.$name            = "OUTLUT_6";
    TILE1.OUTLUT_6.eqn              = "1";
    TILE1.OUTLUT_7.$name            = "OUTLUT_7";
    TILE1.OUTLUT_7.i0               = "FSM_2.OUT";
    TILE1.OUTLUT_7.i1               = "LUT_1.OUT";
    TILE1.OUTLUT_7.eqn              = "i0 & (~i1)";
    TILE1.HLC.$name                 = "HLC_0";
    TILE1.HLC.e3                    = "COUNTER_0.count_match2";
    TILE1.HLC.e1                    = "COUNTER_0.count_match1";
    TILE1.HLC.R3_init               = "0x51";
    TILE1.HLC.program0.$name        = "HLCP_0";
    TILE1.HLC.program1.$name        = "HLCP_1";
    TILE1.HLC.program1.instruct0    = "MOV C1, R0";
    TILE1.HLC.program2.$name        = "HLCP_2";
    TILE1.HLC.program3.$name        = "HLCP_3";
    TILE1.HLC.program3.instruct2    = "PUSH R0";
    TILE1.HLC.program3.instruct0    = "MOV C0, R3";
    TILE1.HLC.program3.instruct1    = "MOV C1, R1";
    TILE1.HLC.program3.instruct3    = "PUSH R1";
    TILE1.HLC.program3.instruct4    = "PUSH R2";
    TILE1.HLC.program3.instruct5    = "PUSH R3";
    TILE1.AOC_0.$name               = "AOC_0";
    TILE1.AOC_1.$name               = "AOC_1";
    TILE1.AOC_2.$name               = "AOC_2";
    TILE1.AOC_3.$name               = "AOC_3";
    TILE1.AOC_4.$name               = "AOC_4";
    TILE1.AOC_5.$name               = "AOC_5";
    TILE1.AOC_6.$name               = "AOC_6";
    TILE1.AOC_7.$name               = "AOC_7";
    
    clb2.tile                  = TILE2;
    TILE2.$name                = "UnusedTile";
    TILE2.BOUNDARY.$name       = "BOUNDARY1";
    TILE2.LUT_0.$name          = "LUT_3";
    TILE2.LUT_1.$name          = "LUT_4";
    TILE2.LUT_2.$name          = "LUT_5";
    TILE2.FSM_0.$name          = "FSM_3";
    TILE2.FSM_1.$name          = "FSM_4";
    TILE2.FSM_2.$name          = "FSM_5";
    TILE2.COUNTER_0.$name      = "COUNTER_3";
    TILE2.COUNTER_1.$name      = "COUNTER_4";
    TILE2.COUNTER_1.match1_val = "22";
    TILE2.COUNTER_1.match2_val = "055";
    TILE2.COUNTER_2.$name      = "COUNTER_5";
    TILE2.OUTLUT_0.$name       = "OUTLUT_8";
    TILE2.OUTLUT_1.$name       = "OUTLUT_9";
    TILE2.OUTLUT_2.$name       = "OUTLUT_10";
    TILE2.OUTLUT_3.$name       = "OUTLUT_11";
    TILE2.OUTLUT_4.$name       = "OUTLUT_12";
    TILE2.OUTLUT_5.$name       = "OUTLUT_13";
    TILE2.OUTLUT_6.$name       = "OUTLUT_14";
    TILE2.OUTLUT_7.$name       = "OUTLUT_15";
    TILE2.HLC.$name            = "HLC_1";
    TILE2.HLC.program0.$name   = "HLCP_4";
    TILE2.HLC.program1.$name   = "HLCP_5";
    TILE2.HLC.program2.$name   = "HLCP_6";
    TILE2.HLC.program3.$name   = "HLCP_7";
    TILE2.AOC_0.$name          = "AOC_8";
    TILE2.AOC_1.$name          = "AOC_9";
    TILE2.AOC_2.$name          = "AOC_10";
    TILE2.AOC_3.$name          = "AOC_11";
    TILE2.AOC_4.$name          = "AOC_12";
    TILE2.AOC_5.$name          = "AOC_13";
    TILE2.AOC_6.$name          = "AOC_14";
    TILE2.AOC_7.$name          = "AOC_15";
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是否在使用 QPEN 位禁用和启用 QEP 外设时复位标志? 每当您使用 QPEN 位时、都会有各种标志不会被复位、因此在启用外设之前、请务必手动复位这些标志。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们始终首先启用它、我们尝试清除的唯一位是 FIMF、使用此调用:

                   eQEP_clearStatus (MOTOR_QEP_BASE、eQEP_STS_1ST_IDX_FLAG);

    是否有其他方法可以清除其他标志?  从技术参考手册或'eQEP.h'中列出的 eQEP 函数中看、并不完全清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    让我澄清一下我的意思。 我认为您应该能够通过切换 QPEN 位来复位 eQEP 外设。 在 DriverLib 中、这是通过禁用模块来完成的  

    eQEP_disableModule (MOTOR_QEP_BASE)

    在重新启用 eQEP 之前、您可以使用

    eQEP_clearStatus (MOTOR_QEP_BASE、eQEP_STS_1ST_IDX_FLAG)

    函数以清除 电机跳跃产生的第一个索引标志。 然后、您可以使用重新启用 eQEP 模块  

    eQEP_enableModule (MOTOR_QEP_BASE)

    我认为这是正确的顺序、完成此操作后、您的 eQEP 应在复位 eQEP 后准备好接收第一个索引信号

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的详细回答。  但是、只是尝试了这一点、它仍然有问题。

    谢谢、

    -Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您提供的信息、我还没有测试过这一点、但我将尝试通过解决方案返回给您、了解如何重新启用第一个索引标志。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在 TRM 中、它表示当您将位置计数器设置为"在第一个索引上重置"模式时、FIMF 和 FIDF 标志不适用。 在"最大位置复位"模式下、这些标志也不可用。

    我想这就是为什么即使您正在复位 eQEP 外设、您也看不到标志被触发的原因。 您需要在"索引时重置"模式或"自动时重置"模式下运行位置计数器

    此致、

    Peter