This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:CCS 3.3

Guru**** 2585225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2406A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1177786/ccstudio3-ccs-3-3

器件型号:CCSTUDIO3
主题中讨论的其他器件:TMS320LF2406A

我正在尝试下载 CCS3.3、因为我需要对 TMS320LF2406A 器件进行更新。  我无法在任何地方找到可带我进入此版本的下载链接。 有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于 F24x 的 CCS 3.3不是免费提供的、因此没有公共下载链接。 请开始私人 E2E 对话、讨论您的选项

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题是通过私下讨论解决的。