This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:在 CCS 中为 F28M35初始化 CSM、ECSL、只执行代码示例

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592131/ccs-f28m35h52c-sample-code-for-initialing-csm-ecsl-executeonly-in-ccs-for-f28m35

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我在 ControlSuit 示例中搜索找到任何使用 F28M35 MCU 的 CSM、ECSL 安全功能的示例项目、但我找不到任何内容。

是否有任何可用于配置和使用此外设的示例源代码?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有为此提供有效的示例、因为此 IP 用于器件级安全。 在新器件上、我们提供了一个示例、仅供参考如何在代码中包含安全设置。 您可以在 F2807x 器件文件夹下引用"Blinky_with Dcsm"作为参考。

    您计划在主子系统或控制子系统上实施安全性?

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek Singh:

    非常感谢您的回答。

    很遗憾,我不确定我是否理解您的想法。

    我们没有为此提供有效的示例、因为此 IP 用于器件级安全。

    是的,这是,但为什么不提供示例?

    F28M35和 F2807x 中的 CSM 之间是否有任何差异?您的意思是您只为这个新系列提供示例、并且客户可以将这些示例移植到他们能够实现 CSM 的特定系列?

    我打算在 C28处理器中使用安全功能

    此致。

    编辑:

    为什么 TI controlsuit 中提供的 API 函数仅支持 M3-Security 功能、C28安全外设什么也不支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我的回答不是很清楚。 我的意思是、对于较旧的器件、由于原因说明、没有这样的示例、但由于许多用户正在寻找一个参考示例、我们开始为新器件提供示例、但较旧的器件仍然没有。 与 F28M35相比、F2807x 器件上的安全架构略有不同、但如何在代码中包含安全设置的概念是相同的、因此我要求参考最新器件的示例。 我将与我们的团队联系、了解将来是否可以为旧器件提供示例。

    此致、

    Vivek Singh