This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:针对实时控制的更高吞吐量

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592127/tms320f28377s-upp-throughput-for-real-time-control

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

我希望使用 TMS320F28377S 为交错降压转换器实现平均电流模式控制律内部环路和调制器。 计划使用外部 FPGA 来处理外部环路。 此设计要求以1MSPS 的速率传递多个16位信号。  uPP 外设似乎可以胜任该任务、但 uPP DMA 中的64字节读取量化使这一操作变得不可能。 最多可以每秒移动781250数据帧。 这有效地限制了数据速率;是不是要解决 DMA 的64字节限制问题、还是应该查看另一个数据接口、例如 McBSP?

此致、

Lance Hummel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lance:

    您是否了解过 SPI 接口? 在该器件上、SPI 可运行高达50MHz、如果这符合您所需的性能、我建议使用该器件、而不是 uPP。 此器件上的 upp 是针对特定应用实施的、未来的 C2000器件上可能不提供该 upp。

    请告诉我。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我正在为该特定设计进行编码、因此我建议切换到在高速模式下使用 SPI 外设。 对于50MHz 串行总线与50MHz 8位并行总线在控制环路中的延迟、我有一些顾虑、但如果出现问题、降低环路带宽始终是一个选择。 为了确保我清楚、假设您使用专用的高速 SPI GPIO 引脚、所有三个 SPIA、SPIB 和***外设都可以在高速模式下使用?

    此致、

    兰斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lance:

    [引用]为了确保我清楚,假设您使用专用的高速 SPI GPIO 引脚,所有三个 SPIA、SPIB 和***外设都可以在高速模式下使用? [/报价]

    没错。

    此致、

    Vivek Singh