This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28335:RTOS/TMS320F28335

Guru**** 2346220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591552/rtos-tms320f28335-rtos-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我需要非常小的尺寸、实时 O.S 才能在 TI 的 F28335上运行。  

我只需要任务、中断服务例程和从 ISR 发送的事件来唤醒任务?

您能推荐合适的产品吗?

我为  C2000下载了 CCS 7.1.0.00016 (试用版)、但似乎无法使用 RTOS 创建应用程序。

我应该单独下载 TI-RTOS 吗?

谢谢、

Zvika  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zvika、

    我会推荐 SYS/BIOS。 请查看: processors.wiki.ti.com/.../Category:SYSBIOS

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    感谢你的答复。

    I CCS 7.0有 TI-RTOS。  

    它是否相同的 O.S?

    您能否估计此 O.S 所需的 RAM?

    谢谢、

    Zvika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zvika、请查看: e2e.ti.com/.../589738
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    根据链接、对于 TI 的 F28335、我应该使用 DSP/BIOS、而不是 TI-RTOS。
    我对吗?

    与 Linux 类似、Windows 具有用户空间层(应用程序运行的位置)和内核层。
    在 DSP/BIOS 中是否相同? 我希望所有代码都在内核中运行。
    有可能吗?

    目前、我在没有任何 O.S 的情况下跑步。
    我是否可以按原样使用访问硬件(例如 I2C、SPI)的代码?

    谢谢、
    Zvika
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Zvi Vered">根据链接、对于 TI 的 F28335、我应该使用 DSP/BIOS 而不是 TI-RTOS
    我对吗?[/引述]

    要纠正您的问题、您应该使用 SYS/BIOS (DSP/BIOS 已过时)

    [引用 user="Zvi Vere">与 Linux 类似,Windows 具有用户空间层(应用程序运行的位置)和内核层。
    在 DSP/BIOS 中是否相同? 我希望所有代码都在内核中运行。
    是否可能?

    是的、请查看此 wiki 文章:

    [引用 user="Zvi Vered"]
    目前、我在没有任何 O.S 的情况下跑步。
    我能否按原样使用访问硬件(例如 I2C、SPI)的代码?

    您是否了解过 SYS/BIOS 示例? 首先看一下它们、您将了解差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautam、

    非常感谢你的帮助。

    此致、

    Zvika