This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:EMIF1和 SCIA 引导

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591779/tms320f28075-emif1-and-scia-boot

器件型号:TMS320F28075

对于我们的新设计、我们需要将 FPGA 连接到 TMS320F28075上的 EMIF1 作为16位 SDRAM。  

我们还需要微控制器在正常操作中从闪存引导、还需要从 SCIA 引导以通过 C2PROG 进行现场升级。

BOOTMODE1 (GPIO72)和 SCIRXDA (GPIO85)引脚与 EMIF1 SRAM 接口引脚冲突。

没有外部胶合逻辑、是否有任何解决方案可以解决这种冲突。

此致、

Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以通过配置 BOOTCTRL 寄存器来更改 BOOTPIN (有关更多详细信息、请参阅 TRM 中的"3.4配置引导模式引脚"部分)。 对于 UART 引导、假设在引导后您不会将这些引脚用作 UART、而是仅使用 EMIF、您应该能够将其连接到这两个引脚。 请告诉我您对此有没有任何具体的关注。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的解释。

    我再次检查了第3.4节、整个第3节的答案位于第3.7.2节的图3-4中。

    最好将对第3.7.2节的一些引用添加到表3-5中的 BMSP0和 BMSP1说明中。

    此致、