This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:TIDM-1000 -输出电压、纹波电平/频率和热分析

Guru**** 2559800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590723/tidm-1000-tidm-1000---output-voltage-ripples-level-frequency-and-thermal-analysis

器件型号:TIDM-1000

大家好、团队!

 

请帮助解决有关 TIDM-1000/电路板的几个技术问题:

 

  1. 我们是否在 TIDM-1000内实现了输出电压稳定和/或输出电压调节?

    A.可实现的最小/最大输出电压电平是多少?

  2.  输出电压的纹波电平是多少?它们的频率是多少?

  3. 除了 THD 水平(以%为单位)之外–我们是否有不同负载下5次谐波和7次谐波的电源电流的确切数字?

  4. 您是否对 TIDM-1000电路板进行过热分析、并对每个组件或电路板不同部件提供温度图?

 

此致

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、  

    请参阅用户指南、我们具有构建级别3、我们在其中测试输出电压控制环路、可实现的最小最大电压高度依赖于输入电压、  

    在230Vrms /400 VL-L 输入下、测试该设计的最大电压为800V

    在120Vrm/208 VL-L 输入下测试的最小电压为500V

    2.本设计的总线电容相当高、在1100W 时120Vrm/208VL-L 的纹波为2.5V、肯定有3xfgrid 频率和一些高频组件、  

    没有,我们没有收集这类数据,也没有计划这样做。  

    电路板上的 FET 位于电路板的背面、因此电路板图像不会显示太多、 在120Vrm/208 VL-L 条件下以1100W 的功率从 IR 摄像头读取的数据显示温度不超过55°C。我将在下一次更新中请求在 UG 中包含此图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    感谢你的答复。

    您能否帮助解答有关此设计的其他问题:

    1.此设计是否可用作输出 直流电压稳定器? 此设计能否用作直流电压源?

    2.本设计的稳定直流电压输出参数是什么?

    我们提出了一个问题、以了解此设计是否适用于 PFC 和电压稳定、或者之后是否需要直流电压稳定。

    此致

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计为交流/直流、可生成稳定的直流电压、在上面报告的测试条件下、纹波为~2.5V。

    如果这对于所谓的"直流电压稳定器"来说足够了、那么是的、如果还有其他要求、我无法评论。

    该电路板的目的是为正向转换器 DC-DC 级提供直流电压、即 PSFB/ LLC 等。 典型应用中的电流。

    该设计反映了您对三相 Vienna 整流器的期望,这是一种已知拓扑。

    他们可以在线查找有关 Vienna 整流器范围的文献,例如可控范围等。 (只需将其谷歌一下)、并进行推理、以确定是否可以在其应用中使用它。