This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用3线 SPI 将硬件正确连接到 LM70温度传感器

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591810/tms320f28335-correct-hardware-connections-to-an-lm70-temperature-sensor-using-3-wire-spi

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:LM70

28335和 LM70温度传感器的正确硬件连接是什么?  MISO/MOSI 可以直接连接到28335上、还是应该在 MISO 上添加一个10K 电阻器、然后再将其连接在一起?  我假设 LM70在 SI/ O 线路上具有高阻抗、但数据表中并未说明。  我对10K 电阻器的唯一关注是压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、科里、

    您可以将 SPI 线路直接连接到控制器。 无需外部上拉。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库里、

    您可以将 SIMO 和 SOMI 信号直接连接在一起并连接到 LM70 SI/O 引脚。 当您想要接收数据时、可以使用 TALK 位来禁用 SIMO 引脚、而不是使用电阻器。 将 SPICTL.TALK 设置为0将使 SIMO 进入高阻抗模式、从而使 I/O 引脚能够驱动线路而不会发生争用。  

    如果 SPI 不能将 SIMO 线路置于高阻抗模式、则电阻器会产生小压降、从而允许 I/O 过驱任何 SIMO 驱动。  

    我希望这对您有所帮助!