This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 授权在 FPGA 中使用 Instaspin IP

Guru**** 2559340 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591452/licensing-instaspin-ip-for-use-in-fpga

主题中讨论的其他器件:TMS320F28027FMOTORWARE

您好!

 我只是想知道我们是否可以许可和调整 instaspin IP 以便在 FPGA 中使用? 我们计划使用 instaspin 对转子位置进行无传感器估算、并将其用于我们基于 FPGA 的电机控制应用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、InstaSPIN 是 TI 专有 IP、必须在 C2000中运行。 这些是许多系列的 C2000 MCU、应能满足大多数电机控制应用的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 我发现 TMS320F28027F 芯片被命名为支持 Instaspin 的器件、其中包括 instaspin" FOC。 我现在有几个问题:

    1) 1)您所讨论的是 C2000处理器吗?

    2) 2) Instaspin_fast IP 是否包含在芯片的 ROM 中?

    3) 3)现在、我们只关注无传感器估算(仅使用 instaspin FAST)、而不关注 FOC。 使用芯片的最简单方法是什么?

    4) 4)似乎芯片具有温度传感器。 我们如何访问它?

    5) 5)是否可以为 Instaspin 自动确定和存储电机参数? 即客户是否需要最低手动工作?

    6) 6)与单 instaspin 相比、使用双 instaspin (使用单次运输控制2个电机)有何优势?  

    非常感谢您的帮助!

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为您的另一篇文章、谢谢。

    e2e.ti.com/.../591781
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yanming、我还有一个问题:如果我们选择 instaspin F2802x MCU、它是否包含任何可以运行程序的内存? 看起来它具有64KB 的闪存。 除了包含 instaspin 库的 ROM 之外、这是什么呢?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 Flash 存储器中运行自己的代码。 instaSPIN FAST 代码位于 ROM 中、您无法在 ROM 中编写任何代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 您能否提供一些示例、说明如何在闪存中运行代码以及如何访问 ROM 中的 instaspin?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 TI.com 下载 MotorWareTm软件,这些是许多示例项目和实验指南供您参考。
    www.ti.com/.../motorware