This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:外设驱动程序库链接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591910/ccs-tms320f28377d-link-for-peripheral-driver-library

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是微控制器领域的新手。 我正在尝试查找 TMS320F28377D 的外设驱动程序库。 我找不到。 请提供相关链接

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhuri、

    只需下载 controlSUITE 或 C2000ware (具体取决于您的 CCS 版本)并导航至以下两个位置之一:

    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210



    2. c:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_00_00\device_support\f2837xd


    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡里

    对于最新的外设驱动程序库、请使用 C2000Ware 并参阅此处的 C:\ti\c2000Ware_1_00_00_00\driverlib\f2837xd

    此致
    Chris