This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:在 fpu32中运行自定义代码

Guru**** 2560650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590805/ccs-launchxl-f28069m-running-custom-code-in-fpu32

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我将使用一些自定义代码替换函数 CTRL_runOnline_User 中的电流控制器、并仅使用 FAST 估算器。

如何使该函数在 fpu32中运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以根据支持 fpu32的实验项目更改代码、例如 lab5g、lab9a 或 lab10c。 使用您当前的控制器替换 ctrl.h 中 CTRL_runOnline_User()中的 PI 控制器,但您必须遵循项目中的 PI 控制器接口。