This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOTORWARE:如何提高电压利用率?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591983/motorware-how-to-improve-the-utilization-ratio-of-voltage

器件型号:MOTORWARE

大家好、

     我选择 proj_lab09并使磁场减弱、但电流 太大、以至于我 想提高  电压的利用率!

下面介绍了我如何修改 lab09 以降低电流。但电流仍然 过大、您能不能提出 任何建议来提高 电压利用率吗?

我 尝试过使用 lab10a 过调制、但电流最差、速度 不符合要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用中使用的电流传感器数量是多少? 如果电流传感器的数量为2、则过调制的电流重构无法正常工作。
    电机似乎将在磁场减弱控制下高速运行、进入磁场减弱的参考电压是多少?
    增大 USER_MAX_VS_MAG_PU 将提高电压实用比率、但如果 USER_MAX_VS_MAG_PU 高于0.5、则最好使用电流重构。