This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:用于发生器控制的 FAST 估算器的角度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/592090/ccs-tmdshvmtrinspin-angle-from-fast-estimator-for-generator-control

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们正在使用开发套件 TMDSHVMTRINSPIN 进行发电机控制、作为我的发电机控制项目的原型。  

通过修改 lab04中的代码、我们将使用 INSTASPIN-FOC 使 Iq 负值与速度成正比、从而使系统可以在发生器模式下工作。  

进入整流器的电流和发电机的气隙电压需要同相、以确保发电机的最大功率。  

但是、电流的振幅是正确的、但输出功率小于我们预期的值。  

我们认为、由估算角度控制的电流相位可能与发生器内的气隙电压的实际相位不一致。  

我们的问题是:  

FAST 估算器能否在发生器模式下运行?  

2.是否有方法提高估算角度的精度?

 

转换器的输出连接到110V 电池电源以保持直流总线电压、并且发电机气隙电压(线路)小于90V。  

发生器以66.67Hz 的频率运行。 电流环路被调整为500Hz 带宽、并具有极点-零点消除功能。 受控电流 Iq 约为2A。  

PWM 为15kHz。 在测试之前校准偏移、Rs、Ls 和磁通。  

谢谢!

本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FAST 用于无传感器 PMSM/BLDC 或 ACI 电机的转子角度估算。 应该能够用于与生成模式中2/4象限电机运行类似的发电机。
    2.正确的生成器数学模型以获得精确的生成器参数、如电机、Rs、Ls、磁通。