This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:CLA 处理阈值..

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591991/ccs-tms320f28377d-cla-processing-threshold

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

您可以在 CLA 子系统中执行的操作数量是否有限制? 例如、可以实现整个逻辑来生成三相波形、其中包含4个乘法、3个加法、1个或2个三角转换、1个除法和一些逻辑运算、这些运算将在每个步骤中执行。 即使按照上述步骤操作、我仍然会收到错误消息、指出一个或两个变量未定义(与我在开始时得到的错误相同)。 有什么想法吗?

此致、

Venkatesh C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有8个可用的 CLA 任务矢量。 您一次最多可以注册8个 CLA 矢量。

    SAL