This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:为 TMS320F28075添加了 SFRA_F_Lib.lib

Guru**** 2556960 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591053/tms320f28075-add-sfra_f_lib-lib-for-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075
Thread 中讨论的其他器件:SFRAcontrolSUITE

您好!

通过 SFRA 工具、我找不到28075 SFRA_F_Lib.lib。 它具有288335库。 如何使用它来对28075进行环路分析? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有任何反馈吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它现在不发布还是其他内容? 是否有人考虑过这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    SFRA 库未连接到器件、因此您可以使用 F28075上的 SFRA_F_Lib.lib。

    我不知道您为什么会对它有一种印象、即它与器件相关、  

    我们确实对库的 TMU 端口进行了软发布、这是进一步的优化。 您可以在找到它  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM_1000\v1_01_00_00\f2837x\pfc3phvienna

    SFRA_FTMU_Lib.lib、

    使用此库的步骤与 SFRA_F_Lib.lib 相同