请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、TI 团队、
我有一个与针对不同负载惯性设置电机传递函数相关的问题。
您能不能建议如何处理这种情况:--
1>假设我有一个 E-Rikshaw、它使用 BLDC 电机来运行车辆。 现在、在这辆车中、当它启动时、可以有2/3/4的人坐在那里、因此在每种情况下、惯性在电机启动时会有所不同? 那么,如何处理这种情况呢?
2>或每次启动时带有扩散负荷的洗衣机。 因此,每种情况下的惯性是不同的? 那么,如何处理这种情况呢?
因此,如果负载不断变化并且电机每次以不断变化的负载启动时惯性都不同,那么这将破坏我的 PI 速度和电流环路。 您如何处理此类案例?
此致、
Dinesh