This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:需要具有 BoostXL-DRV8301-RevB 的 SCI 代码

Guru**** 2591750 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, LAUNCHXL-F28027F, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591839/launchxl-f28069m-wants-sci-code-with-boostxl-drv8301-revb

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARELAUNCHXL-F28027F

大家好、

我成功地使用 Motorware17 + CCS6的 proj-2a 和 proj-2b 运行电机。 但无法启动 SCI 通信。

任何人都可以共享 Motorware proj-2a 或2b 的分步说明以及以 zip 格式修改的所有源文件、如中所示:

<e2e.ti.com/.../665900>

遗憾 的是、上面的网页仅提供 LAUNCHXL-F28027F 的修改后的源代码。 但这在 LAUNCHXL-F28069M 上不起作用。

我还尝试了以下链接中建议的所有方法、但没有成功。 实际上、在按照链接中的建议修改所有文件后、电机停止运行、这是我无法理解的原因。

<e2e.ti.com/.../498117>
<e2e.ti.com/.../487652>
<e2e.ti.com/.../1168654
<e2e.ti.com/.../429221>
<e2e.ti.com/.../1758965>

提前感谢您、

--微 PAR-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请安装 Motorware v18、您将在文件夹 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\Tutorials 中找到 HAL 教程的新文档。 在 第6.7章中、您将找到 SCI 的分步教程。

    无论如何、我都将该教程附在 e2e.ti.com/.../6242.motorware_5F00_hal_5F00_tutorial.pdf 上

    另请检查 Launchpad 的硬件设置以设置 SCI/串行通信。

    祝您好运!

    此致、

    Maria