This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28034:TMS320F28034

Guru**** 2585955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589565/compiler-tms320f28034-tms320f28034

器件型号:TMS320F28034
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI C/C++编译器

我们正在尝试将 HCCL_Type0_V1.lib 链接到 Matlab / Simulink 编译器/链接器设置、以及执行此操作的方式和位置。  我们不想使用 CCS。  MATLAB 支持小组已声明我们必须从 TI 获取此信息。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elliott、

    我不确定我是否理解您的问题。 如果您正在寻找库(.lib 文件)、它位于 controlSUITE 中 libs/utilities/hrcap_hccal/下

    Lori