This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:有关 ADC 的问题

Guru**** 2749435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, OPA320, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591670/tms320f28075-questions-about-the-adc

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件: OPA320OPA350

嗨、大家好、

我正在与 TMS320F28075合作进行一个项目、我对 ADC 的内部结构有一些疑问。

F28075的数据表描述了 PTP 版本有19个用于 ADC 的引脚排列:

ADCIN14和 ADCIN15

ADCINA0 - ADCINA5

ADCINB0 - ADCINB5

ADCIND0 - ADCIND4

F28075有3个独立的 ADC 和一个16通道多路复用器。 但我不明白为什么每个 ADC 都有 一个16通道多路复用器。

例如 ADC A:

-ADCIN14和 ADCIN15连接到每个 ADC 模块

-ADCINA0 - ADCINA5

这是一个8通道的总和、可被多路复用到 ADC A、对吧? 我对 ADC 模块的理解是对还是错?

我必须转换16个不同的模拟信号、应该使用哪个引脚?

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    是的、您的理解是正确的。

    这些 ADC 具有比物理引脚更多的多路复用器位置、从而在 F2837xD、F2837xS 和 F2807x 器件系列之间实现兼容的引脚位置。 额外的多路复用器位置还连接到仅内部的通道、如 VREFLO 或温度传感器。

    您可以根据需要在3个 ADC 之间分配16个信号。 像 A0这样的引脚必须进入 ADCA、但是输入 IN14和 IN15的引脚可以由您想要的任何 ADC 采样。 这3个 ADC 可以并行运行、但您需要确保它们以锁步方式进行采样以获得最佳性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    快速支持的容器。 这完全回答了我的问题。

    如果我不使用外部基准、我是否将 REFHI 连接到 VDDA、将 REFLO 连接到 VSS (不带任何电容器)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 VREFHI 绑定到 VDDA、但精度和噪声性能肯定会受到影响。

    如果您真的想降低成本、请获取便宜的3.0V 并联基准和单个 OPA320或 OPA350来驱动所有 VREFHI 引脚。

    VREFLO 确实应该被接至 VSSA 上、并且尽可能靠近器件引脚。 VREFHI 引脚上的电容器也应该尽可能地靠近 VREFLO 和 VSSA 连接在一起的点接地。