This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:CAN 错误和状态寄存器未显示正确的值

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590987/tms320f28035-can-error-and-status-register-not-showing-correct-values

器件型号:TMS320F28035

大家好、

请参阅 SPRUGL7 -增强型控制局域网。 在错误和状态寄存器(Canes)部分中指定了以下内容:-

1) CANES.TM -该位反映了 CAN 模块实际执行的操作、而不管邮箱配置如何。 1 - CAN 模块正在发送消息0 - CAN 模块未发送消息

2) CANES.BO -该位反映 CAN 模块处于总线关闭状态。

因此、我要尝试在 CAN 模块的总线关闭状态(通过将 CAN_H 与 CAN_L 短接手动完成)期间检查这些位的操作。以下是我的观察结果:-

1) CANES.TM 位在 CAN 发送消息时为0、但一旦总线关闭状态发生、它就变为1

2) CANES.BO 在总线关闭状态期间不会改变其值

因此、我的观察结果与工作表中的描述相矛盾。因此、有人能帮助我在 CAN 寄存器中正确解释这种行为

谢谢、

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、
    您如何读取位值? 还是定期将它们复制到变量并检查变量的值? 如果是后者、您是否采用32位 R/W? 如果 ABO = 0、则在总线关闭时将设置 CCR。 您是否尝试过此操作?