This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:CPU2对外设#39;s 寄存器的访问权限

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591660/tms320f28377d-the-access-right-of-the-cpu2-to-the-peripheral-s-registers

器件型号:TMS320F28377D

28377d 两个内核、CPU1和 CPU2。 如果我设置由 CAN 外设拥有的 CPU1、则 CPU1 可以读取和写入 CAN 外设的寄存器。

CPU2可以读取 CAN 外设的寄存器? 谢谢!

此致

摇晃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果某个外设拥有 CPU1或 CPU2、那么 anthor CPU 可以控制该外设? 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有拥有外设的 CPU 对该外设具有读/写访问权限、而不是对另一个外设具有读/写访问权限。

    此致、
    Vivek Singh