This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:CCS/TMS320F28377D

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591362/ccs-tms320f28377d-ccs-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您是否会向我发送 F28377D 的汇编代码、该代码可以同时运行 CPU1/CPU2/cla1/cla2、以及一些文档、例如如何调试... 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下载 C2000ware 或 controlSUITE 并导航至:C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210

    您可以获得双 CPU + CLA 功能的示例代码。  

    [报价用户="user608783"]您是否要向我发送 F28377D 的汇编代码[/报价]

    您是否在讨论.asm 代码?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam Iyer,感谢您的回复。 我知道这些 C 代码、但我需要 ASM 项目示例、因为我们的产品(电梯)需要安全性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不提供不支持、基于 ASM 的项目。