This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:LAUNCHXL-F28377S:加载程序

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591477/ccs-launchxl-f28377s-launchxl-f28377s-load-program

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我将其中一个示例从 controlSUITE 导入并运行到 LAUNCHXL-F28377S 时、 此示例会正常工作。

但是、在复位 Launchpad 后、将运行默认程序(Demo 程序:Example_F28377xLaunchpadDemo)、并且新程序不起作用。

感谢你的帮助。

此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amin

    您正在加载到 RAM 还是闪存? 确保将交换机设置为正确的引导模式。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amin、

    如果您计划将示例代码加载到闪存、请确保使用闪存构建配置(右键单击项目、然后导航至构建配置->设置活动->选择 CPU1_FLASH_DEBUG)进行编译。 这样、就会选择闪存链接器命令文件、而不是 RAM 链接器命令文件。 此外、_FLASH 符号将添加到编译器预定义符号中。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsi、

    感谢你的帮助。

    此致、
    Amin