This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28377D:28377d 中 IPC 的真正用途

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590994/rtos-tms320f28377d-the-real-purpose-of-the-ipc-in-the-28377d

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:TI-RTOS

28377d 中有用于日常化的 IPC。 还有 GS0-15 RAM、CPU1TOCPU2RAM、CPU2TOCPU1RAM、因此这两个 CPU 可以交换数据。

为什么必须有 IPC。IPC 的用途是什么?例如、您能描述一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 用户可以使用 GSx RAM 在两个 CPU 之间交换数据。 GSX RAM 在 CPU2上默认不可用、也是较大的 RAM 块、可能不需要为 IPC 分配完整块。 为避免这种情况、提供了用于不同处理器之间通信的特定 MSG RAM。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek Singh
    感谢您的回答。