This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:28377的存储器等待状态表

Guru**** 2561310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591466/tms320f28377s-memory-wait-states-table-for-28377

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我目前正在将28335项目迁移到28377S。

对于28335处理器、数据表中有一个表(表3-5。 等待状态)显示所有可用的内存区域、并显示相应的指令和数据访问等待状态... 作为快速参考、这非常有用。

对于28377S、我很难找到类似的东西。

闪存时序非常清楚、但在哪里可以找到有关不同 RAM 区域(M、D、LS、GS)和相应指令和数据访问等待状态的信息?

谢谢!

-Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用]闪存时序非常清楚、但在哪里可以找到有关指令和数据访问的不同 RAM 区域(M、D、LS、GS)和相应等待状态的信息? [/报价]

    该器件上的所有 RAM 都是0等待状态。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Vivek。