This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:F2837xS 闪存 API 文档

Guru**** 2578915 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591484/tms320f28375s-f2837xs-flash-api-documentation

器件型号:TMS320F28375S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好、查姆斯、

我们何时会发布正式的 F2837xS 闪存 API 文档?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    计划在下个月发布专用 F2837xS 闪存 API 参考指南。

    在此之前、如 controlSUITE 的 FlashAPI_Doc 文件夹中所述、请使用 SPNU595.pdf 以及同一文件夹中自述文件中提供的说明。  我们将中的闪存 API 参考指南与器件相关指南分开、以避免混淆。  

    此外、请查看 controlSUITE 中的闪存 API 使用示例、网址为 controlSUITE\device_support\F2837xS\vx\F2837xS_examples_CPU1。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Vamsi