This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:28377d 的 SDFM 模块始终具有时钟丢失错误

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590078/ccs-tms320f28377d-the-sdfm-module-of-28377d-always-has-the-clock-loss-error

器件型号:TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

在28377d 的 SDFM 模块,Sdfm1Regs.SDIFLG.bit.MF1=1,中,我无法清除此标志。在数据表中,此错误意味着时钟丢失。时钟丢失!20M。发生了什么?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 MF1 = 1时、表示缺少 SDCLK。 一旦该位被置位、在导致该位被置位的条件不再存在之前、您不能清除该标志。

    1) 1)确保 SD-C1引脚上具有有效的时钟信号
    2) 2)确保 GPIO 正确配置为 SD-C1引脚。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 曼诺伊
    我已正确设置 GPIO,、且时钟信号为 PWM5A 和 PWM5B。 但仍然存在时钟丢失错误。 我可以对这个问题做些什么。 谢谢!
    此致,
    摇晃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪些 GPIO 引脚用作 SD-C1/SD-D1引脚? 以及您是如何配置的? 您是否已经了解了 controlSUITE /C2000Ware 中提供的 SDFM 示例代码?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 曼诺伊
    感谢您的回答。
    当使用 CCS 仿真时、我在程序中设置断点以检查我的程序、当程序停止运行时、会发生此错误。 我认为、当程序停止但 SD-c 的时钟没有停止时、这个错误是正确的。 那么、出现此错误。我的理解是对的吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 PWM 是否配置为在断点上停止? 此外、请回答我在先前帖子中的问题。

    -Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manoj

    这是 SD-C 和 SD-D 的 GPIO 配置、另一个配置与  controlSUITE中提供的示例代码相同 、C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_examples_CPU1\sdfm_PWM_SYNC_CPU。  

    然后、我测试 C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V210\F2837xD_Examples_CPU1\sdfm_PWM_SYNC_CPU。  当我停止仿真时、它仍然具有时钟误差  

    是,当我停止仿真时、ePWM TBcount 停止。 如果我希望 ePWM 在我停止仿真时不停止、我如何设置配置。谢谢!

    此致

    摇晃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    震惊了、

    检查 TBCTL.FREE_SOFT 是否= 3 (PWM 寄存器)、这将确保 PWM 在您单击断点时将继续切换。


    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否解决了此问题?

    -Manoj