This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用电机 ID 结果计算电机常数 Km 和 Kt

Guru**** 2563390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591192/calculating-motor-constants-km-and-kt-with-motor-id-results

来自 Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_constants

km = T/sqrt (P)

Km ="电机尺寸恒定"

T =电机转矩、Nm (牛顿-米)

P =电机中的电阻功率损耗、W (瓦特)

或者

km = KT/R^0.5

KT =扭矩常数、Nm/IA (每电流牛顿表)

R =电机绕组电阻、欧姆

扭矩常数、由电机转矩除以电枢电流来定义。

Kt = T/IA

现在、问题是。 无法从电机 ID 变量 flux_VpHz 和 Rs_ohm 得出 KT 和 Km?

电磁扭矩 =磁通_VpHz *(1 / 2 π)* ia *极*(3/4)=给定电流时的扭矩、无机械损耗(*)

但是、如果我们将电枢电流设置为常数1、我们是否仅仅获得 Kt =扭矩常数? 然后、Km 可以通过 Id 绕组电阻和 Kt 计算得出? 当然、如前所述、这是一个理论值、不考虑机械损耗和其他损耗。

这里是一个使用较大尺寸的 RC 电机的示例计算、我还计算了以 RPM/V 为单位的 kV、因为它是大多数 RC 电机中定义反电动势常数的方式。

磁通_VpHz = 0.0325

RS_ohm = 0.0168

Kt = 0.0325 *(1/2pi)* 1A * 14 * 0.75 = 0.0543 Nm/IA

(来自 Wikipedia) kV = 60 /(2 π* KT)= 175 RPM / V (电机规格为149、但考虑到其损耗、它足够接近)

km = 0.0543/sqrt (0.0168)= 0.419牛米/sqrt (W)

我还会再次注意到、这些计算是理想的、因为它们中没有任何损耗。

参考线程(*):

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/t/298101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用识别的电机参数来计算其他电机常数。 通常、大多数电机常数由电机制造商提供。
    InstaSPIN-FOC 或 InstaSPIN-MOTION 可以识别一些用于速度、转矩或位置控制的电机参数。 使用的电机参数取决于您的应用。

    对于磁通、单位为 V/Hz、在 instaSPIN-FOC 中、您需要将 V/krpm 转换为 V/Hz。