This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:F280049M BOR Tripout 条件

Guru**** 2580185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591032/tms320f280049m-f280049m-bor-tripout-condition

器件型号:TMS320F280049M

尊敬的所有人:

我们看到、F280049M 数据表中已删除 BOR 跳变点。

我想确认欠压复位时序和电压电平是否与 Piccolo-B 器件相同。

您是否可以确认 BOR 跳变点与 F28035器件仍保持2.5~2.96V 的电压? 对吧?

在 BOR/POR/OVR 事件被移除后、XRS 发布的时间仍为400~800usec?

请您发表评论。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bard、

    F280049M 的 BOR 特性与 F28035的 BOR 特性不同。 此外、F280049M 上的 BOR 目前不受支持。  建议用户使用外部监控器来监控电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回复。

    对于电源应用、应该有很多噪声信号耦合会导致 V33D 不稳定。

    V33D 不稳定将导致器件异常工作、如 ePWM 关闭。

    额外的监控器 IC 将增加 BOM 成本和布板空间、我们需要知道添加监控器的好处是什么。

    我们是否在开发过程中遇到了什么问题、需要依靠监控器 IC 来监控电源轨?

    此致、

    Bard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bard、

    F280049M 器件具有针对电源轨的建议运行条件。 基本上、监控器 IC 是为了确保安全性。 如果电源轨超出器件的建议运行条件、则监控器 IC 会复位器件、使其不再运行代码。 这是因为器件在其建议的运行条件之外运行、所以您不能依赖正在运行的代码。

    如果您认为您的系统可能处于电源轨上的噪声可能会使器件处于器件的建议运行条件之外的状态、则应添加监控器 IC。