This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:拥有用于仿真 ePWM 配置结果的软件工具

Guru**** 2590530 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591237/ccs-tms320f28075-have-software-tool-for-simulate-the-epwm-result-of-configuration

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

我们是否有用于仿真 ePWM 配置结果的软件工具? 因为到目前为止仍在为实验员的孩子提供帮助。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="JHsu"]我们是否有用于仿真 ePWM 配置结果的软件工具?

    不。 您到底在寻找什么?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也就是说、如何检查 ePWM 的配置是否正确、如果我没有 TI 或开发的电路板的任何孩子、非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautum、
    实际上、我是 DSP 控制器的新用户、我正在寻找一些可以帮助我对 TMS320F2808进行编程的工具。我已经安装了 CCSv6.2和控制套件、但在那里找不到任何示例程序。我也尝试找到教程、但我无法找到、您能帮我吗??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Muhammad Husnain"]Hi Gautum、
    实际上、我是 DSP 控制器的新用户、我正在寻找一些可以帮助我对 TMS320F2808进行编程的工具。我已经安装了 CCSv6.2和控制套件、但在那里找不到任何示例程序。我也尝试找到教程、但我无法找到、您能帮我吗??

    我已经在这里回答:

    请勿发布多个类似问题。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="JHsu"]也就是说、如何检查 ePWM 的配置是否正确、如果我没有 TI 的孩子或开发的电路板、非常感谢。

    您需要使用 TI 开发套件或定制板来验证代码。