This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28377S:可能是持续时间为5nsec 和30nsec 的 PWM

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591291/launchxl-f28377s-is-possible-a-pwm-with-5nsec-and-30nsec-durations

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

大家好、

我需要生成宽度为5纳秒、宽度为30-50纳秒的脉冲。

我考虑使用 PWM 来生成此类脉冲。 有可能吗?

此致、

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takano-San、

    [引用 user="Takano"]我需要生成宽度为5纳秒、宽度为30-50纳秒的脉冲。[/引用]

    使用 PWM 模块不能实现5ns 或200MHz 频率。 可实现30-50ns。

    此致、

    Gautam