This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:使用 C2000-GANG 编程时的电源问题。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589156/c2000-gang-power-supply-problems-when-using-c2000-gang-programming

器件型号:C2000-GANG

首先、我只为 C2000-GANG 提供电源、3.3V 电源没有 MCU 电源、因此无法成功进行 MCU 编程。 当我给 MCU 供电时、可以对其进行编程。也就是说、使用 C2000-GANG 需要两个电源。(我不知道这是不是正确的做法、但只有这样才能使用 C2000-GANG 编程。)

我发现、使用 JTAG 在线仿真还必须为目标 MCU 提供额外的电源。 这与 C2000-GANG 相同、我是否必须以这种方式使用它(双电源)?

因此、我有一个问题、为什么不使用 C2000-GANG 或 JTAG 以 MCU 电源为目标、它是否更方便?

如果您有任何建议、请告诉我。 非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    C2000-GANG 编程器可为目标器件提供3.3V 电压、但每个目标的电源电流限制为150mA。 如果您的目标获取更多电流、则需要使用外部电源为目标器件供电。 有关详细信息、请参阅手册。

    此致、

    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    希望您的问题得到解答。 我要关闭此主题。 如果您有其他问题、可以从新帖子开始。

    谢谢、此致、
    Vamsi