This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ADCIN A2/A3/A4 +文档有问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591148/launchxl-f28379d-problem-with-adcin-a2-a3-a4-documentation

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

我 kΩ 使用来自 LaunchcXL-F28379D 的模拟输入 A2、A3、A4和 A5、为方便起见、所有这些输入都通过1 k Ω 电阻器连接到 GND。 所有输入均配置为16位输入。
现在有3种不同的情况。

A5:工作正常、电压范围为0V 至3.3V

A3+A4:ADCIN 上的电压为 GND,但结果寄存器包含65510... 65535、主要为65535。 另一个电压不会改变任何东西。

A2:运算放大器的输出为0V (正常)、在 ADCIN 上为3.0V (而非3.3V)。 AscResult 说0…… ~20。 另一个电压不会改变任何东西。
如果我将 LaunchcXL 与电路板完全断开、则电压会降至0V (µC 和电路板)。 如果我只断开与运算放大器的连接、那么在 ADCIN 上仍然有3.0V 电压
LaunchXL 用户指南显示仅与 μ µC 连接。 这意味着3.0V 电压来自 µC Ω。 但目前情况不一致。 对于 U16、写入"ADCINA2/CMPIN1P"(只输入)、信号名称为"ADCINA2/ANALOGUEIN"(只输入)、但在 J3时为"Analog OUT/I2S DO"(输出!)。

感谢您的帮助!

编辑:使用单模式时、原因是16位、使用 uf ADC A2。

下面是 ADCA 的配置:

EALLOW;
EPwm9Regs.TBPRD = 2603;
EPwm9Regs.TBCTR = 0;
EPwm9Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0;
EPwm9Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0;

EPwm9Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;
EPwm9Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 1;
EPwm9Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;

PieVectTable.ADCA1_INT =&adca_ISR;
AdcRegs.ADCCTL2.bit.prescale = 2;
AdcSetMode (0、1、0);
AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1;
AdcRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1;

DELAY_US (1000);

AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 1;
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1;
AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;

AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL= 3;
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 21;
AdcRegs.ADCSO0CTL.bit.ACQPS= 511;

AdcRegs.ADCSO1CTL.bit.CHSEL= 2;
AdcRegs.ADCSO1CTL.bit.TRIGSEL = 21;Adcoc1CTS.ADCSOP.ADC1CTS.ADCTIGPS=511


AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL= 4;
AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL = 21;
AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS= 511;

AdcaRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL= 5;AdcaRegs.ADCSOC3CTL.bit.ADCTIGSEL
= 511;ADC3CL.ADCTIGSEL = 21
AdcaRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS= 511;

EPwm9Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0;

EDIS;

PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;
IER |= M_INT1; 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Terence:

    LaunchPad 的勘误表中 A2连接到 VREFHI = 3.0V:
    e2e.ti.com/.../581950

    对于其他通道、如果您使用16位模式、则需要为 ADC 提供差分输入。 如果 VREFHI 为3.0V 并且您将2.9V 连接至+输入、0.1V 连接至-输入、那么预期输出为65536*(2.9 - 0.1 + 3.0)/(2 * 3.0)= 63351

    对于差分输入、共模应在 VREFHI/2的50mV 范围内。 2.9V 和0.1V =(2.9 + 0.1)/2 = 1.5V =恰好是 VREFHI /2时的共模。

    如果您使用 A4/A5通道对、将通道选择设置为4或5将产生相同的结果(A4/A5的样本)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC B0和 B1也会受到影响。 功能最强大、最不幸运的电路板、难以编译(链接)、有时由于同时激活两个内核的实时调试模式而冻结调试。