This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:集成 PGA 的线性工作范围

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589170/tms320f280049m-linear-operating-range-of-integrated-pga

器件型号:TMS320F280049M

团队、

我在 F28004x 的数据表中没有看到集成 PGA 的线性工作范围和/或共模范围。 请提供。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:

    PGA 的线性工作范围与电源轨相差350mV。 这在 DS 中指定为 PGA 输出范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    感谢您的回答。 我们正在寻找线性数据、例如:
    www.ti.com/.../snaa047a.pdf

    请告知我们是否有其他信息要传递。
    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    看起来 Tommy 在电子邮件中回答了您的问题。 如果您有任何疑问、请务必告知我们。