This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLCSuite 发生了什么?

Guru**** 2561960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590826/what-happened-to-plcsuite

大家好、

 

PLCSUITE 是否消失? 它以前是可下载的、但现在所有用于指向它的旧链接和页面都已停止或删除。 是否有人可以分享其状态的故事?

 

谢谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比利

    您能就您所引用的确切软件包提供建议吗?  这适用于 F2803x 器件的 PLC Lite 封装吗?  我们目前正根据要求将大部分 PLC FW 封装拉为只能更好地理解其用法。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我没有想到特定的芯片或封装,只是一位客户问。 如果我记得正确的话,那就是所谓的“PLCSuite”。 因此、它开始听起来像是我们拉动了它、并提供了特定于解决方案的产品和按要求提供的产品。 客户如何知道请求、或者他们在哪里甚至在哪里提出请求?

    下面是 C2000工具页面的 PLCSuite 部分:
    www.ti.com/.../tools-software.page

    它会引导您进入一个信息页面、但没有下载按钮、请求按钮或任何类型的操作。

    谢谢、
    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比利
    明白了、如果您向下滚动页面、则会发现不同频谱 PLC 有不同的硬件套件、如 ARIB 或 CEN。 在这些页面上、分别有 HW 和 SW 文件。 我同意这种情况令人困惑、因为 C2000的所有其他"套件"都是软件下载包、而本页面更像是一个包含其他 TIDM/TIDA 等链接的信息 我们正努力在 Web 端解决这一问题。

    我在之前的帖子中提到的是终端页面、就像 TIDM 一样、套件/SW 现在点击"购买/下载"。 我们计划提出这些链接请求等

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Matthew。

    那么、是否不再只有 PLCSUITE 可供下载? 例如、这段视频激发了我的客户兴趣:
    www.youtube.com/watch

    您是否碰巧知道本视频展示的具体 PLC 软件包? 以及从何处获取它?

    再次感谢、
    比利