This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:TMS320F28035

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586066/ccs-tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

如何在几秒钟内建立或调用延迟功能? 我可以调用的 code composer 中是否有 SLEEP_TIME 库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karzan、

    您可以使用.h 文件中提供的预定义延迟函数、例如:delay_ms ()或 delay_us ()(因此、对于一秒延迟、您可以使用 delay_ms (1000)或 delay_us (1000000)))、或者 使 delay 函数并在代码中的任何位置调用它:

    void delay_loop (void);

    /

    /

    /

    /

    void delay_loop ()

      短接 I;

      对于(i = 0;i <延迟;i++){}

    然后、您需要根据所需的延迟时间和 CPU 的时钟速度定义"延迟"的值。

    -Kash

    如果我的帖子解答了您的问题、请单击"验证答案"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想添加一个内容、即在 controlSUITE 的 F2803x\con\include 下、有一个 DSP2803x_Example.h 文件、其中包含一个宏 delay_US、允许您指定要延迟的微秒数。 同一个文件中有一个 CPU_RATE 宏、允许您针对不同的系统时钟速率进行调整。

    惠特尼