请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28377S
大家好、
我对通信模块有疑问。 我想尝试在主器件和1或2个从器件之间进行快速通信。 因此、我在数据表中搜索了每个通信模块的速度。 n´t 我找不到答案、我会询问 TI 社区。
以下通信的速度有多快:
SPI
SCI
McBSP
升
(笑声)
从那时起、我就尝试了 SPI 和 McBSP。 但在 SPI 中、我只能执行20MHz 波特率。 数据表中的值保持"最大值" 高速模式下为50MHz "。 n´t 我无法达到该值、尽管我将 HS_MODE 设置为1。
McBSP 在波特率高于3、125 MHz 时出现问题。 (SYSCLK (200MHz)/LSPCLKDIV (4)和/CLKGDV (16)= 3、125MHz)
在此测试中、我将主 F28377s Launchpad 与从 F28377s Launchpad 相连。
我希望有人可以写一些关于"我在哪里找到最大值 n´t "以及"波特率可用于通信的量、且该值不可或不可"。
谢谢!
祝你一切顺利
Stefan