This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:使用外部 CAN 收发器@ 5.5V 电源

Guru**** 2931880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590394/tms320f28065-working-with-external-can-transceiver-5-5v-supply

器件型号:TMS320F28065

大家好,  

将 F28065 (以及其它 C2000)与 TI CAN 收发器 SN65HVD256DR 配合使用。    TXD 上的内部上拉电阻器(CAN 收发器的)的标称值为200kOhm,但最坏情况下的绝对值为 55kOhm。  即使是这个最坏情况下的值也只会导致   F28065中的输入电流为几十 uA : 考虑    到钳位二极管 电流必须 小于2mA ,该解决方案是否对 MCU 安全?  

您是否在此 电路中看到任何问题?

谢谢你  

再见

卡洛

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、
    该收发器支持在接收端将电平转换为3.3V、因此无需任何缓冲器。 有一个 Vrxd 电源可用于在 C2000 RX 引脚的 RX 输出上将电平转换为3.3V。