This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:如何使用中断

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/586298/ccs-tms320f28027f-how-to-use-interrupt

器件型号:TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 C2000 Piccolo launchpad (28027F)进行 sci 通信。 我想通过 UART TX 引脚发送一些命令,并从 Rx 引脚接收一些消息。 我以前没有使用过中断。 如何使用 ISR 连续发送和接收数据。 我已经在控制套件 example_2802xSci_FFDLB_int.c 中读取了示例,但无法确定程序执行如何流动。 有关中断的工作原理以及如何在编程中使用 PIE 的信息,请帮助我。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops
    Piccolo 的多日技术讲座具有很好的中断写操作。

    希望这会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 SPRUGL8C 的第6章。 外设中断一直进入内核的过程得到了清晰的解释、并且还包括了流程图。 仔细阅读第6.3.3节、然后单步执行 controlSUITE 示例。 您一定要了解该序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。