This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:SRAM 至 F28377

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/591068/ccs-tms320f28377s-sram-to-f28377

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要一个将 SRAM 连接到 LAUNCHXL-F28377S 或 F2837XS/D 系列的示例(原理图和代码示例)。

感谢您的回复、

此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

      我们目前没有可用的 SRAM 连接原理图。 我们计划在将来发布它。 我们在 controlSUITE 中提供了用户可以参考的示例。

    SRAM 是标准接口、大多数信号与外部器件映射1-1。 用户需要根据数据宽度来处理地址引脚、这在 TRM 的 EMIF 一章中进行了说明。 请仔细阅读、如果您有一些具体问题、请告知我们。

    此致、

    Vivek Singh