This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320f2810:处理器升级/更新的器件状态/建议

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590877/tms320f2810-part-status-recommendations-for-processor-upgrade-update

器件型号:TMS320F2810

我有一个基于 TMS320F2810的三相电机控制器设计、这是我公司多年前设计的。 我们正在查看设计更新、并尝试确定这是否仍然是一个很好的使用部分。 它已经存在了很长时间、但仍被列为活动状态。 是否有任何理由不继续使用此器件、或者我们是否应该考虑升级任何推荐的替代器件? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    从 TI 的角度来看、F2810器件仍然有效、如果需要、仍可安全地进行设计。

    但是、由于已经存在一段时间、因此可能值得考虑更新。  一些问题:

    1. 您对 F2810的处理能力是否满意?
    2. 您在 F2810上使用了多少内存利用率?
    3. 您的系统中是否有任何可能想要集成到 C2000器件中的功能?


    只了解您当前使用的处理器、我可能建议考虑 TMS320F2806x 或 TMS320F2837xS 系列。  两个系列都对您正在使用的 F281x 器件进行了大量升级-包括升级的 PWM 功能、模拟比较器(用于故障跳变 PWM)、浮点单元等  F2837xS 具有进一步的改进、例如 TMU 和片上 Σ-Δ 解调器。


    谢谢、
    Brett