This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSSOLARPEXPKIT:TMDSSOLARPEXPKIT 如何使代码与光传感器一起工作。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/588663/ccs-tmdssolarpexpkit-tmdssolarpexpkit-how-to-make-the-code-work-with-the-light-sensor

器件型号:TMDSSOLARPEXPKIT

工具/软件:Code Composer Studio

光强度硬编码时、PV EMU 工作。  我想使用光传感器值来修改 PV 数据的形状。  光的值位于数据中、但我不确定在何处使用它来修改表中的数据。  PV 仿真器上的信息指出这是一个简单的面板、不会跟踪真实的面板、但我无法找到对表值进行简单修改的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第803行,Gui_LightRatio =_IQ13mpy (Gui_Light,LIGHTSENSOR_MAX_INV);

    是在 F28027面板上测量的光传感器数据

    第811行
    LuminanceRatio = Gui_LightCommandValue>>4;//从 IQ13转换为 IQ9

    在此代码中、Gui_LightCommandValue 用于缩放 LuminanceRation、

    您可以将 Gui_LightCommandValue 更改为 Gui_LightRatio、以改用光传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 我需要更换保险丝。 我必须创建一个短整型。 我将在获得新的保险丝后尝试此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更换保险丝后、仿真器工作正常。 除了保险丝、似乎没有任何损坏。 对代码进行更改后、光传感器工作正常。 再次感谢您的帮助。 200W 功率级的设计已完成。 计划在接下来的四周内构建并测试功率级。 我认为这将有助于我制作某种代码流程图。 然后、我将使用 LaunchPad 运行功率级。