This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:"用户 OTP 组0+用户 OTP 组1"和"DCSM Zone1 + DCSM Zone2"?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590220/tms320f28375s-relationship-between-user-otp-bank-0-user-otp-bank1-and-dcsm-zone1-dcsm-zone2

器件型号:TMS320F28375S

您好!

您是否会描述"用户配置 DCSM OTP bank0 (0x78000-0x783FF)+用户配置 DCSM OTP bank1 (0x78800-0x78BFF)" 和之间的关系(逻辑)

"DCSM Zone1 + DCSM Zone2"?

谢谢~

此致~

XIN

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    对于该器件、用户配置 DCSM OTP bank1不适用。 您在哪里可以看到相同的描述?

    此外、双区域模型(DCSM Zone1和 DCSM Zone2)用于第三方开发。 基本上、两个不同的开发人员可以拥有自己的安全区、而不共享代码、但仍可以相互调用函数。 如果不需要、则用户只能使用一个区域。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    也就是说、"用户可配置的 DCSM OTP 组1 (0x0007 8800-0x0007 8BFF)"可被用作接收数据的通用 OTP?但是"用户可配置的 DCSM OTP 组0 (0x0007 8000-0x0007 83FF)"被用于 DCSM Zone1和 DCSM Zone2的配置。
    ~~此致
    XIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 XIN:

    不能、用户 OTP 不能用作存储数据的通用 OTP。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    谢谢~
    此致~
    XIN