This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:写入闪存时遇到错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589134/ccs-tms320f28069-error-encountered-when-writing-to-flash-memory

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将 TMS320F28069PZT 用于逆变器应用。 当我尝试从 CCS v5下载或调试程序时、它工作正常。 但同样、我从 CCS Uniflash 3.4.0中尝试、然后遇到以下错误。

第一次尝试时:

[15:49:11]错误>> C28xx:闪存编程器:写入闪存时遇到错误

[15:49:11]错误>> C28xx:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误

[15:49:11]错误>> C28xx:GEL:文件:C:\Users\temp\Desktop\starter23.02.00\Debug\starter_23.00.out:加载失败。

[15:49:11]锉刀:C:\Users\temp\Desktop\starter23.02.00\Debug\starter_23.00.out:加载失败。

第二次尝试时:

[16:03:04]错误>> C28xx:闪存操作期间发生错误:在执行 FlashAPI 接口2806xV1_00.out 时、等待目标停止的超时

[16:03:24]错误>> C28xx:闪存操作期间发生错误:在执行 FlashAPI 接口2806xV1_00.out 时、等待目标停止的超时

[16:03:24]错误>> C28xx:闪存操作超时、等待算法完成。 操作已取消。

[16:03:24]错误>> C28xx:文件加载程序:内存写入失败:未知错误

[16:03:24]错误>> C28xx:GEL:文件:C:\Users\temp\Desktop\starter23.02.00\Debug\starter_23.00.out:加载失败。

[16:03:24]文件:C:\Users\temp\Desktop\starter 23.02.00\Debug\starter_23.00.out:加载失败。

请为相同的问题建议解决方案。

谢谢、此致、

Maulik Timbadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maulik、

    1. 在这两种情况下、您的时钟设置是什么?
    2. 您使用的是什么仿真器?
    3. 器件是否已锁定?
    4. 您能否为我提供.out 文件? 我想确认您的设置问题。
    5. 您使用的是定制板还是我们的评估板/套件之一?(例如 LAUNCHXL-F28069M)

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    我正在使用 UniFlash 3.1.0中的默认时钟设置。 随函附上屏幕截图。

    2.我正在使用510LC JTAG 并尝试使用 XDS100V2。 但有时在 UniFlash 中、编程会达到80%、然后我会得到错误。

    3.如何知道设备已锁定或未锁定? 如何解锁?

    4.由于安全原因,我在此阶段无法提供.out 文件,但如果问题未得到解决,我们将在稍后阶段提供。

    5.我正在使用定制板。 在同一个设计板上、到目前为止没有问题、但最后2个板存在此类问题。


    我可以使用 CCSv5调试代码、但无法从 UniFlash 下载代码。

    谢谢、此致、

    Maulik Timbadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maulik、

    以检查器件是否已锁定/解锁。 您可以执行以下操作:-

    1)闪存(或)当器件被锁定时、任何其他安全存储器位置将读取0x0000s。
    2) 2)如果 CSMSCR .bit0 = 1、则器件被锁定

    如果您在0xAE0 - 0xAE7中输入了正确的密码、则可以解锁器件

    此致、
    曼诺伊