This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:从 F28379D 迁移到 F28075

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590813/tms320f28075-migrating-from-f28379d-to-f28075

器件型号:TMS320F28075

您好!

是否可以将(软件)从 F28379D 迁移到 F28075?
目前、我们拥有基于 F28379D 的应用软件和
下一个项目、我们要使用 F28075。
请告知我们是否可以在 F28075上使用 F28379D 的软件
它会有多困难?

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kummi、

    是的、您应该能够将代码从 F28379D 移植到 F28075、而不会出现太多问题。 请注意、两个器件上都有一些差异、例如闪存大小或 F28075上的一些外设可用性、您需要参阅特性列表以确保您没有使用 F28075上不可用的任何特性。

    此致、

    Vivek Singh