This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] InstaspIN-FOC 无传感器和自动决策

Guru**** 2561290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/590440/instaspin-foc-sensorless-and-autocommisioning

我们希望在下一个产品中使用 InsaspIN-FOC。 据我所知、调试(电机参数识别)是非线性的、我们必须手动输入识别的参数、然后使用无传感器估算功能运行电机。 我只是想知道是否有一种使其自动运行的方法。 例如 、一旦启动、将 自动执行自动配置、并将电机参数值调整为算法、然后自动开始运行。 此外、是否有方法可以更改启动顺序以实现此目的?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以在启动期间或需要的任何时候在不加载的情况下实现电机识别、您需要添加一些代码来重置控制器参数以将识别参数重置为 lab02a/b/c、并将识别的电机参数保存在存储器中以供下次使用。