This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35M52C:F28M35M52C

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/589683/f28m35m52c-f28m35m52c

器件型号:F28M35M52C

我有10个包含协奏曲和 Tiva 的板。

到目前为止、我已经习惯了 XF28M35h52和 LX4F232H 以及所有电路板都在工作。

我将板升级为 F28M35h52和 TMC123G。

5个板工作正常、5个板出现故障

 在故障电路板上、公共复位线路上存在周期性复位脉冲

无法对两个 u 控制器进行编程

u 控制器使用相同的 JTAG 链

GPIO 35、34、43、47通过10k 电阻器进行脉冲

EM0、EM1通过4.7K 电阻器进行脉冲  

请提供建议

Tsfania

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsfania、

    很遗憾听到您有一些问题。 我有几个问题可以帮助我们找到问题的根源。

    1.这些定制板吗? 两个 MCU 都在单个电路板上的什么位置?
    2.在工作状态和非工作状态之间是否有任何电路板变化?
    3.您能否共享具有清晰注释的示波器图像?
    4、如果器件之间的通用复位线正在切换、您能否解密哪个器件正在驱动复位线? 您是否曾尝试将其中一个 MCU 从板上拔下并隔离尝试过它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mark:

    感谢你的答复。
    两个 MCU 位于同一电路板上。
    Concerto 会产生复位脉冲。
    未进行任何更改。

    我已经找到原因了。 Concerto 尝试从闪存引导、并且不存在软件、因此内部 WD 在 x1引脚上发送复位脉冲。
    我发现、如果我设置 EMU0=0且 EMU1=1、MCU 将不会尝试引导。
    我这样做了、现在我能够对两个 MCU 进行编程
    从我的角度来看、问题已经解决。
    我想知道为什么5个 MCU 决定重置系统、而其他5个 MCU 表现友好(通过仿真器/调试器进行正常的软件编程)所有 MCU 都来自同一批。

    谢谢
    Tsfania
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsfania、

    我很高兴您解决了您的问题。 如果 MCU 未加载任何软件、则重置切换是合理的。 您现在是否有5个具有一个 EMU 配置的板和5个具有另一个板配置的板?